This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31器件说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, MC3487, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801714/am26ls31-am26ls31-part-clarification

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: MC3487AM26C31

您好!

我们计划将 LVTTL 逻辑信号作为 AM26LS31CD 的输入。 请确认此器件是否支持 LVTTL 逻辑作为输入、或是否支持任何其他3.3V 逻辑。

我们发现、MC3487DR 还支持平衡差动线路驱动器。 此器件是否接受 LVTTL 作为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、AM26LS31输入可与 LVTTL 逻辑配合使用。 MC3487是一款旧器件。 您选择它有什么原因吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我们发现、MC3487是 AM26LS31的直接替代产品。 除此之外、没有选择此器件的具体原因。

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthana、

    供参考- AM26LS31的较新器件为 AM26C31。 此致、

    Hao