This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65DSI86:如何使用 ASSR 寄存器设置支持 DP 监视器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800848/linux-sn65dsi86-how-to-support-dp-monitor-using-assr-register-setting

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:Linux

尊敬的 David:

是否有支持 ASSR 的 DP 监视器?

是否可以使用 ASSR 的寄存器设置来支持 DP 监视器?

在硬件方面、我们无法将 Test2设为高电平、因此我们现在无法使非 ASSR 变为高电平。 (修改我们的电路板需要很多时间、但由于日程安排的原因、我们目前无法等待)

但我们没有 eDP 面板、因为一开始我们不打算支持 eDP、而只是使用  SN65DSI86支持 DP 监视器。

请给我们一些好主意 来 解决 这种糟糕的情况。

此致、

Dustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin

    我不知道任何支持 ASSR 的 DP 显示器。 默认情况下、DSI86支持 ASSR。 要禁用 ASSR、必须拉高 TEST2引脚。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是说我在启用 ASSR 时必须使用 eDP?

    您还意味着、我只能在禁用 ASSR 时使用 DP 监视器?  

    当我启用 ASSR 时、无法使用 DP 监视器。 对吧?  

    谢谢、

    Dustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin

    大多数 DP 监视器不支持 ASSR、而 eDP 面板可能支持也可能不支持 ASSR。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我们将以某种方式使 TEST2引脚为高电平。

    使用非 ASSR 时、是否可以将"DP 转 HDMI Gender (DP 转 HDMI 性别)"用于 HDMI 显示器?

    还有其他事情要做吗?

    此致、

    Dustin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin

    连接到 HDMI 监视器时、您需要使用有源 DP 转 HDMI 协议转换器、而不是无源适配器。

    谢谢
    David