This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410

Guru**** 2756545 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401, TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801585/tfp410-tfp410

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TFP401TPD12S521

TFP410能否 直接与 HDMI 连接器连接? 我认为只有具有视频传输所需屏蔽的 T.M.D.S。 请注意、我们仅关注视频、而不关注音频。 我看到一些 TI 参考设计使用了 ESD +电平转换器 IC (P/N TPD12S521)。 是真的需要它吗? 由于布板空间限制、我们不愿意添加此器件。 如果我的理解是正确的、那么我们只需要通过发送器(TFP410)将24位+控制信号编码到 T.M.D.S、而通过接收器(TFP401)将其他端解码的 T.M.D.S 编码到24位。 为什么需要5V 电平转换器?

此致、

Balaji A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您参考的是哪种 TI 设计? 我认为不需要电平转换器。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了原理图链接 http://www.ti.com/tool/TIDEP-01008 和原理图的屏幕截图下方。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    在该设计中、电平转换器用于将 DDC CLK 和数据从3.3V 转换为5V、这取决于 HDMI 发送器、与 TFP410无关。 TFP410本身无需电平转换器即可与 HDMI 连接器连接。

    此致、
    I.K.