This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:FULLPWRMGMTz =高电平

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801730/tusb8041-fullpwrmgmtz-high-case

器件型号:TUSB8041

你好

 

在下面的帖子中、

 

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/770542/2852569

 

您说:“如果任何端口都没有完全电源管理(电源始终打开或不受集线器的 PWRCTL 输出控制),则集线器应标记为“没有完全电源管理”。

 

例如,端口1有一个电源开关,端口2没有电源开关,FULLPWRMGMTz =高电平。

在这种情况下、过流报告是否仍然在端口1上工作? 当发生过流事件时、主机是否尝试关闭此配置中的端口1。

如果 FULLPWRMGMTz =高电平,恐怕过流报告和关闭都不能在端口1上工作。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    是的、无论 FULLPWRMGMTz 引脚的设置如何、过流报告的工作方式都是相同的。 完全电源管理仅影响逻辑断电条件下 TUSB8041和 USB 3.x 下行端口行为报告的集线器描述符。 如需更多信息、请参阅 USB 3.x 规范中的图10-10 -主要区别在于端口逻辑关闭时是否存在其他复位、以防止连接的 USB 3.0设备进入意外状态。

    此致、
    JMMN