This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306的最大运行速度

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800796/maximum-speed-of-operation-of-pca9306

主题中讨论的其他器件:TCA9406

大家好、

请问 PCA9306DCTR 可以运行的最大速度。

我使用此芯片将 I2C 线路的电压电平从3.3V 转换为1.8V。

I2C 线路来自 XMC4700放松套件。这是一个 Infineon 板(https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Board_User_Manual_XMC4700_XMC4800_Relax_Kit_Series-UM-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf01513f8e052d07fc)

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari-San、

    数据表中有一个图形(图3)显示了该器件的截止频率。 似乎-3dB 点大约为250MHz。

    不过、对于 I2C、您将使用开漏架构进行操作、因此您不会遇到任何接近该频率的情况。 该器件主要用于 I2C 系统中的400kHz 操作、但如果 I2C 总线电容不是太高、则可能会使 I2C 达到1MHz。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    非常感谢。
    我是否可以知道如果我达到5MHz 会发生什么情况。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari-San、

    您是计划使用推挽驱动器达到5MHz、还是依赖于漏极开路?

    TCA9406是否是您的可能选择? 如果您想使用1MHz 或更高频率、我通常推荐使用此器件。

    谢谢、

    -Bobby