This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181在规格上的加电时序问题

Guru**** 2927450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801698/tmds181-question-of-power-up-timing-for-tmds181-on-the-specification

器件型号:TMDS181

您好!

   我对 TMDS181规格有一些疑问:

   为什么 VCC 和 VDD 有两种表示?

哪个时序代表 VCC? 哪个时序代表 VDD?

  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN

    这意味着您可以先为 VCC 加电、然后为 VDD 加电。 或先为 VDD 加电、然后为 VCC 加电。

    如果您先为 VDD 加电、然后为 VCC 加电、则需要满足 TD1时序要求。

    如果先为 VCC 加电、然后为 VDD 加电、则 VCC 和 VDD 之间没有时序要求。

    谢谢
    David