This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D VIF 和 PD3.0测试

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799472/tps65987d-tps65987d-vif-and-pd3-0-test

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987EVM

您好!

    我们使用 TPS65987D 开发可用作 DRP 的 PD3.0移动电源。 我们的客户要求获得 USB-IF PD3.0认证。  我知道 TPS65987D 已通过此认证、我还可以在 USB-IF 网站上找到 TID 信息。 但在 USB-IF 网站中 ,TPS65987D 的描述是“电力输送3.0,DRP,5V 固定电压”,据我所知,TPS65987是一款全功能 PD 控制器,它可以支持5V~20V,,但为什么认证描述是“5V 固定电压”?  

    在我们的应用中,我们应该支持输入/输出5V/3A、9V/2A,我们还需要获得 USB-IF 认证,因此您认为 TPS65987D 可以满足我们的要求?  

    我们已经使用 EVT 样片完成了 PD3.0预扫描、有很多问题、我们相信这是由于采用了10.00版本固件、我想知道如何获取最新版本的 TPS65987D 固件。  

    我们还使用 TPS65987EVM 进行 PD 3.0预扫描、也有一些失败、但可能是由于 VIF 错误。 因此、我想知道如何获得 TPS65987D 的可用 VIF 来执行 PD3.0测试?  

    

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    以下是您关注的问题的答案:

    TPS65987D 可满足您应用的电源协议要求。 它通过了具有类似配置的 PD 合规性测试。 仅在5V 固定电压下执行器件测试。

    2.要升级到最新的补丁固件、请使用产品文件夹中工具和软件下的更新"TPS6598x 配置工具"。 当前版本为 v5.13、2019年4月25日发布。

    3.我同意合规性测试失败通常是由于 VIF 配置问题。 有时、EVM 和最终产品之间的差异也会导致问题。 我建议在 TPS6598x 配置工具中最终确定.pjt 项目配置文件、然后根据该文件完成 VIF。

    如果您有具体的 VIF 或测试失败问题、请随时发布、我们可以在此处讨论这些问题。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    感谢您的回答。 根据这三项、我还想了解一些信息。
    TPS65987通过了 PD3.0合规性测试,并采用了“DRP,5V 固定电压”。 那么“5V 9V,DRP”,因为我们的实际应用是5V、9V 两种类型的电压。 您能帮我们进行一些内部测试并为我们提供结果还是推荐吗?
    2.我很清楚如何获得新版本的固件,谢谢。
    3、VIF 项目太多、我觉得只有 IC 供应商才能为所有项目填写。 是否有任何方法从 TI 获取 VIF 版本以供参考?

    此致、
    于王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

        我附上一些我们的 PD3.0测试结果。  

        以下是 TPS65987EVM 测试结果。 故障主要集中在 USB PD 一致性测试/USB PD3.0一致性测试上。 我知道由于 VIF 不完全正确而导致了一些故障。 因此、请提供适用于 PD3.0测试的 VIF  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.只要.pjt 项目适用于您的系统且设置在 VIF 中匹配、此设置就符合要求。

    3.我们可以帮助解决故障。 您必须更正 VIF 以匹配您的商品。 让我们只看一下标记为稳定的测试。 对于您要考虑的每个测试、我将需要测试报告中的实际失败消息。 是否可以附加当前.pjt 文件?

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

         我们的.pjt 文件已通过 TI 内部邮件流程转发给您,请进行检查。 非常感谢!

    此致、

    于王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法更新自己的 VIF。 以下是一些初始注释:

    Td.PD.VNDI.E1 VDM 标识
    ->将 VIF BCD 更新为0x710

    Td.PD.VNDI.E2 VDM SVID

    ->我没有.pjt 文件来检查此故障。 确保 VIF SVID 与 pjt 匹配
    ->对.E3来说是相同的问题

    Td.PD.VNDI.E5

    VIF 将 Accept PR_SWAP 设置为 yes。 确保这是所需的、并且.pjt 同时具有所选的两个接受 pr_swap 选项
    Td.PD.VNDI.E7和 E9
    看起来像是测试仪问题。 重新运行
    Td.PD.VNDI3.E1
    看起来像是测试仪问题。 重新运行
    Td.PD.VNDI3.E10.
    与上述 E5相关。 我认为.pjt 设置为不接受 PR 交换。 如果您将 VIF 设置接受 PR_SWAP 设置为否、这是可以的
    Td.PD.VNDI3.E12.
    DH 修补程序5的已知问题。 测试为测试状态、不会运行。
    TD/4.6.x 系列
    这些测试是 Ellisys 的测试状态

    TD4.8.1
    是否已启用并需要音频附件模式?

    TD4.8.3.
    结果是否重现? CC 和 VBUS 的示波器迹线可能有助于我们理解

    TD4.9.2
    请仔细检查器件的 PR、DR 和 Vconn 交换的 pjt 设置是否正确且它们与 VIF 匹配

    TD4.10.x
    该器件是否枚举为主机和器件? VIF 设置为是、测试仪希望它做出响应

    从 td.pd.SRC.E11开始、有一组测试失败、这些测试看起来像是测试仪故障或器件故障。 请仔细检查每项并重新测试。

    一些一般性意见

    您的系统

    模态_操作_受支持_SOP: 是的

    此器件是否支持交替模式?

    DATA_Capable _AS_USB_Host_SOP: 是的
    DATA_Capable _AS_USB_Device_SOP: 是的

    该器件是否能够作为主机和器件进行枚举?

    请检查这些并重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

        好的、非常感谢您的善意帮助!

        我将按照您的意见进行下一步 PD 测试。

       

        另一个问题是、在我们的第一个版本测试板中、我们的电路板上没有闪存、因此 TPS65987D 中的固件是初始的10.00版本、因此在调试期间会出现一些错误。 下一步、我将添加闪存以存储10.06版本的固件、就像 TPS65987EVM,您认为它是否有助于解决所有 PD 测试故障?  

    此致,

    于王  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果没有 SPI 闪存来存储固件补丁捆绑包、并且固件补丁捆绑包在引导时未使用 I2C 发送到 TPS65987D、则器件将加载其基本映像并报告 F707.10.00 (其中最后.00是更新或补丁级别)。 这意味着器件没有来自应用配置工具的配置信息、也没有用于解决问题的固件更新。 添加闪存以存储修补程序捆绑包将极大地帮助解决这些问题。

    此致、
    Scott