This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1794:SN65HVD485E 能否替代 SN65HVD1796?

Guru**** 2970750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801907/sn65hvd1794-could-sn65hvd485e-replace-sn65hvd1796

器件型号:SN65HVD1794
主题中讨论的其他器件:SN65HVD485E

大家好、

我的客户 在其设计中使用 SN65HVD1796、信号额定值至少为5MHz。  是否可以使用 SN65HVD485E 直接替换 SN65HVD1796?  

这两个引脚对引脚是否可替换?

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    SN65HVD485E 可以在速度方面取代 SN65HVD1796。 但引脚输出和故障电压不同。 SN65HVD485E 中的 PIN2为 REB (RX 使能)、而该引脚为 SN65HVD1796中的 INV (极性控制)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao