This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:960H 视频解码器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801827/tvp5150am1-video-decoder-for-960h

器件型号:TVP5150AM1

是否有任何解码器能够将视频信号格式960H 数字化? TVP5150AM1可以将此类信号数字化吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    TVP5150AM1不支持960H 视频信号格式、很遗憾、我找不到支持960H 的 TI 视频解码器。
    您可以在数据表的表3-3中找到受 TVP5150AM1标准支持的列表、网址为:
    www.ti.com/.../tvp5150am1.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你