This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 是否独立工作?

Guru**** 2541030 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801418/tusb4020bi-does-tusb4020bi-work-as-standalone

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好!

TUSB4020BI 是否独立工作?

我想知道 USB 主机是否需要 DP/DN 上的控制信号、而不是 DP/DN 上的控制信号、尤其是 SMBSCL/SMBSDA 上是否需要任何信号。

如果 TUSB4020BI 需要任何其他信号、 其他引脚需要来自 USB 主机的哪些信号?  

我通过读取数据表得出结论、不需要来自 USB 主机的其他输入信号、它是否正确?

・客户状况

未配置供应商 ID

TUSB4020BI 用于主机系统。

对于 TUSB9261、我想知道 USB 主机是否需要任何东西、而不是 DP/DN 上的信号。

它与上面所述的 TUSB4020BI 相连、并且仅接收 USB 高速。

对此,

Hideki Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB4020BI 只需主机的 DP/DM 即可"独立"工作。 SMBus 或 I2C 模式可用于配置数据表第8.6节"寄存器映射"中列出的 TUSB4020BI 寄存器。 此信息不需要来自 USB 主机、但可以来自 EEPROM 等。

    TUSB9261可以独立工作、但需要通过 SPI 接口通过某些方式进行配置、EEPROM 等

    您计划如何连接 TUSB4020BI 和 TUSB9261? TUSB4020BI 仅具有 USB 2.0接口、而 TUSB9261仅具有 USB 3.1第1代接口。 两者不兼容。 您可以考虑使用 TUSB8020BI、TUSB9261具有将 TUSB9261用作下游器件所需的 USB 3.0接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、

    我们对 TUSB9261 USB2.0操作感到困惑。

    我找到了以下 E2E 课程。 它描述为"TUSB9261将支持 USB 2.0操作"。
    e2e.ti.com/.../749860

    我想 TUSB9261可以与 USB2.0配合使用。 如果我有误解、请告诉我您的更正。

    穆克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、上一篇帖子不正确。 您的配置将按所述工作。 但是、仍然需要通过 SPI 接口配置 TUSB9261。