This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:我们在服务器项目中使用 TUSB7340+TUSB551RWBR。 执行读/写测试时、我们发现器件已损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798777/tusb551-we-use-tusb7340-tusb551rwbr-in-server-project-when-performing-read-write-test-we-found-device-down

器件型号:TUSB551
主题中讨论的其他器件:TUSB7340

我们进行了大量测试并  找到了一些模式:

使用 TUSB7340+TUSB551RWBR 连接不同类型的设备(USB 闪存盘/USB3.0至 SATA 电缆)时:

眼图显示在屏蔽中、无器件向下;

眼图 出现在遮罩之外(眼图失败)、发现器件出现在 概率中

使用 不带 TUSB551RWBR 的 TUSB7340连接 USB 电缆时:

如果物理层握手成功、即使是眼图模式也会失败、 没有器件掉电;

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    您能描述一下您的测试设置和应用吗? 您是否可以为您的系统提供简单的方框图? 您在测试设置中测量的是什么? 您能分享您测量的眼睛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利:
    如果您仍有问题、请提供 Malik 要求的信息。 或者、我们可以先关闭 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    很抱歉耽误你的时间。 我们自己解决这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    如果可能、请向其他人分享您问题的修复。 很高兴您的问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现输入信号具有 无效代码。