This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ERGZ-R-EVM 板能否在 SGMII 模式下工作?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867CS, DP83867E, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798852/dp83867is-can-dp83867ergz-r-evm-board-work-in-sgmii-mode

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867ERGZ-R-EVMDP83867CSDP83867E

尊敬的 TI 团队:

我知道电路板 DP83867ERGZ-R-EVM 用于 RGMII 测试。

DP83867ERGZ-R-EVM 板能否在 SGMII 模式下工作? 如果是,如何让电路板在 SGMII 模式下工作,换言之,如何在电路板 DP83867ERGZ-R-EVM 上配置 SGMII 模式?

非常感谢您的参与。

BRS

Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83867ERGZ-R EVM 只有 RGMII 器件。 您必须使用 DP83867CS 器件才能启用 SGMII。

    但是、这也取决于您计划在 EVM 上使用 SGMII DP83867做什么。 如果要将 SGMII 接口连接到主机 MAC、则需要通过 SMA 连接 LVDS 线路、该线路仅在 DP83867SGMII EVM 上可用


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我们是否可以使用跳线将 SGMII 接口直接连接到主机 MAC? 在这种情况下,我们是否可以将 DP83867ERGZ-R-EVM 用于 SGMII 测试用途?

    还有一件事、

    DP83867IS 或 DP83867E 是否支持 SGMII 接口?


    谢谢
    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SGMII 是高速接口、线路必须以差动方式布线。 遗憾的是、跳线无法正常工作。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢您的回复、
    恐怕 DP83867IS 或 DP83867E 不支持 SGMII 接口、您能回答我的问题吗?

    已预先决定

    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jophse、

    我认为这是重复的线程。 让我们继续讨论另一个主题。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET