This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:即使主机 PC 已识别 PHY 器件、Ping 测试也失败

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800053/dp83867is-ping-test-failed-even-though-host-pc-alread-recognize-the-phy-device

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867ERGZ-R-EVM

尊敬的 TI 团队:

我们使用 DP83867ERGZ-R-EVM 板进行 SGMII 测试、 此外、我们使用跳线直接连接 MAC 侧和 PHY 侧、不知道这种方式是否正常。

无论如何、PC 现在可以识别 phy 器件。

我们所做的工作:

引脚 LED_0可配置为 SGMII 模式(模式4)

PHY 寄存器0x10位11配置为 SGMII 模式。

PHY 寄存器0xD3位14配置为4线制模式。 因为我们在 MAC 和 phy 侧之间使用了4线。

PHY 配置为镜像模式、因为引脚 LED_0处于模式4、SGMII 模式。

请帮您提供一些建议吗?

非常感谢您的参与。 谢谢。

BRS

Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SGMII 接口是高速 LVDS 接口。 您需要路由差分线路以连接到 MAC。 跳线将不起作用。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geet:

    我们还有一个板、安装了 DP83867IS、MAC 和 PHY 之间的连接不是跳线、我们在该板上看到的现象相同。

    ping 测试的数据无法到达 MAC 端、但主机 PC 已识别 phy 器件 DP83767IS。

    随附的图片是我们的硬件设计,您能帮您审查我们的设计吗?

    非常感谢。

    BRS

    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jophse、

    您的 SGMII 连接看起来正常。 验证了 DP83867是否绑定到 SGMII 模式。

    您可以读取以下寄存器以确认 PHY 处于 SGMII 模式且 SGMII 链路已启动。

    设置 LED_0可用于启用 SGMII 模式
    2.它可以通过寄存器0x0467 b[1:0]进行验证。
    3、SGMII 使能设置对应于 PHYCR 寄存器(地址0x0010)中的 SGMII 使能(位11)。
    3.您可以通过以下寄存器读取 SGMII 的状态。 它将显示链接以成功进行数据传输。 SGMII 自动协商状态(SGMII_ANEG_STS)、地址0x0037

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET