This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RGMII 长度

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799853/dp83867is-rgmii-length

器件型号:DP83867IS

您好!

第94页的注释指出 、RGMII 的"走线应尽可能短;建议长度不超过2英寸、最大长度不超过6英寸"。

我们的一个客户有一个使用7英寸的主板、到它到达其子板上的 PHY 时、还有另外2英寸的主板。 因此、最大总尺寸为9英寸。

我希望这些指南是保守的。 客户以前来自竞争对手的 PHY 允许 RGMII 布线长度最大为15英寸。 我们可以使其正常工作吗?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    RGMII 是高速125MHz DDR 接口。 长迹线可能会使我们违反某些上升/下降时间、并可能导致问题。 建议测量 TX 和 RX 灌电流侧的 RGMII 时序、以确保这些时序符合规格。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET