This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:USB-2-MDIO 芯片通信无法正常工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83867IS, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799876/dp83867is-usb-2-mdio-communication-to-chip-not-working

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其它部件:USB-2-MDIOMSP-EXP430F5529LP

我尝试使用 DP83867IS 在 SGMII 模式下验证设计、但遇到了问题。  我无法建立链路、我正在使用 USB-2-MDIO 尝试配置和管理 PHY 以进行故障排除。  当我尝试在软件内运行 Find PHY 命令时、我可以使用示波器在 MDIO 总线上看到活动、 尽管数据速率仅为160Hz (对我而言似乎非常慢)、但我无法通过 MDIO 链路与 PHY 建立连接。  我们非常感谢您为实现这一连接和工作提供的任何帮助。

硬件板:MSP-EXP430F5529LP

USB-2-MDIO 版本:1.0

固件:USB-2_MDIO_F5.hex 随 USB-2-MDIO 安装提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您已正确地将 MDC、MDIO 和 GND 引脚从 LP 连接到 DP83867板。

    1.您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?

    2. USB MDIO 工具提供了查找 PHY ID 的选项? 你试过吗?
    3.您在工具 GUI 上看到的输出是什么?



    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET