This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:这些器件之间有什么不同?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801570/tca9534a-what-s-different-between-these-parts

器件型号:TCA9534A

您好、专家、

您能帮您了解以下不同器件吗?

如果规格请求:

VCC:1.6V 至5V  

通道:8端口  

哪一个是不错的选择?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    器件的地址不同、具体而言、地址的静态部分不同。

    除此之外、不应存在任何差异。

    谢谢、
    -Bobby