This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:我们能否在 TCA8418RTWR 的行/列行上添加串联限流电阻器?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801239/tca8418-can-we-add-series-current-limiting-resistors-on-row-column-lines-of-tca8418rtwr

器件型号:TCA8418

大家好、

按键盘上被认为是电弧触点的按键。

因此、通常建议在这些线路上使用串联限流电阻器、以理论上证明球型罩按键是无电弧触点。

TCA8418RTWR Rows / COLUNS 引脚中是否有任何内部串联电阻器? 数据表没有明确提及它。

我们能否在 TCA8418RTWR 的每一行/每列行添加串联限流电阻器?

建议使用哪种欧姆值?

对 TCA8418RTWR 的运行有任何副作用?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    该器件的行是输入、具有弱(100k)上拉电阻器。 色谱柱在 Hi-Z 和 GND 之间切换。 如果您在开关和列之间放置了太多的电阻、则可以生成分压器、尽管几个100欧姆的低电阻不会造成伤害。 需要记住的一点是、如果在开关和行之间放置电阻器、则可能会影响 RC 衰减。

    我们能否在 TCA8418RTWR 的每一行/每列行添加串联限流电阻器?

    是的、但如果您想在行中放置一个串联电阻器、则可能需要在行至 Vcc 之间放置大于100k (例如10k 或20k)的上拉电阻器。

    对于列、您可以选择100欧姆或更低范围的串联电阻器。

    "在 TCA8418RTWR 的运行中有任何副作用吗?"

    如果您在没有外部上拉电阻器的情况下将其放置在行上、则可能会出现这种情况。

    谢谢、

    -Bobby