This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:AM26LV32和 AM26C32之间的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800537/am26lv32-difference-between-am26lv32-and-am26c32

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件:AM26C32、

您好!

我的客户以前使用 过 AM26C32和 AM26LS31CDR。 但最近,他们将 AM26C32更改为 AM26LV32。 发现 AM26LV32的上升时间比 AM26C32高。  您是否会建议这两者之间的区别以及上升时间的可能原因。  图片如下:

AM26C32:B-A =6ns

AM26LV32:B-A =12ns

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue、

    请注意、AM26C32是5V 器件、AM26LV32是3V 器件。 请确保您的客户使用正确的电源。 此外、由于这些器件使用不同的电源电压、因此 AM26C32接收器的输出缓冲器比 AM26LV32稍强一些。 请告诉我这是否会在应用中造成任何问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    感谢您的回复。 正如我提到过的、AM26LV32导致了更高的上升时间、您知道原因吗? 另外、请羽毛评论一下、输出缓冲器越强、有什么好处? 在哪里可以找到这个"输出缓冲器"参数的描述? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue、

    请在测试中确认 AM26LV32提供3.3V 电压、AM26C32提供5V 电压。 通常、较低的电源为 IC 驱动器中的晶体管留出了较低的空间、这意味着驱动器显示的电阻更大(RSD 打开)。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是的。 电源是正确的。 请参阅下面的。 请帮助您加快速度。  谢谢。  

    测试点如上图所示。

    问题是:LV32引入 比 C32更高的延迟。  

    支持需求:

    1.根本原因是什么? 如何解决此问题?

    LV32和 C32之间除了电源电压之外还有其他差异吗?

    低于1、正常运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue、

    感谢您的信息。 AM26C32和 AM26LV32的输入非常相似。 实际上、AM26C32具有比 AM26LV32更高的输入电阻。 您的客户是否抱怨 AL26LV32上升/下降时间过慢或上升/下降时间不平衡? 如果上升/下降时间较慢、原因可能是输入电阻较小、这相当于为总线增加了更多负载。 您可以尝试使用更小的串行电阻器和更大的上拉/下拉电阻器。 如果上升/下降时间不平衡、您可以将上拉电阻偏置为5V、而不是3.3V、因为 AM26LV32可以接受5V 逻辑。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao