This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:用于不同的 SSD 用例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, TUSB1002A, DS80PCI810, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801266/ds80pci402-used-in-different-ssd-cases

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ADS80PCI810DS125BR401A

您好、Lee、

我们已经看到了产品路线图、似乎只有810个可以支持链路训练、但402是适合其 SSD 设计的正确通道编号。  

想要确认是否没有链路训练 DS80PCI402、但用于 SSD 应用程序、它是否无法识别不同的 SSD 供应商?

我还可以建议在 PCIe Gen3应用中使用 TUSB1002A、但我仍想建议使用 DS80PCI402或810系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    对于 SSD、当前有三个选项可供使用。

    1.使用具有寄存器控制的 DS80PCI810对每通道的 RxDetect 机制进行编程、以协调任何热插入/移除事件。

    2.使用 DS80PCI402 -当 DS80PCI402接近 PCIe 通道的中间位置时、效果最佳。

    3.使用 DS125BR401A -在靠近 SSD 或上游器件的位置偏移时、工作方式优于 DS80PCI402。  将 DS125BR401A A A A 侧输入连接到最近的 PCIe Tx 非常重要。

    此致、

    Lee