This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB4020BI-Q1:集成 Raspberry Pi 和 TUSB4020BI

Guru**** 2800695 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801309/linux-tusb4020bi-q1-integration-of-raspberry-pi-and-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BITPS2561

工具/软件:Linux

您好、TI、  

我目前正在使用 TUSB4020Bi 将 Raspberry Pi 与 USB 集成。 我参考 EVM 原理图、但我看不到器件中启用了 PWRCTRL (PWRCTRL_POL 被拉低->高电平有效)。

我可以看到、TPS2561的 OUT1和 OUT2中的电压从5V 下降到0V。  

是否有任何需要满足的限制、以便 TUSB4020Bi 能够在 PWRCTRL 中提供高电平信号?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    当复位被释放时、您的 FULLPWRMGMTz 引脚是否被拉至高电平? 这是第一步。 如果是这种情况、USB 主机应向 USB 集线器发送端口电源命令、以启用下行端口电源。 通常情况下、使用标准 USB 主机时会出现这种情况、但我不确定 Rasberry PI 将如何处理这种情况。