This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:功耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV804, SN65LVDS22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800979/ds90lv001-power-consumption

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件: DS90LV804SN65LVDS22

大家好、

数据表中针对高频信号规定的电源电流是否适用于~ 50MHz?
 DS90LV001是否有降低的方法。
我们需要大量 LVDS 通道、每条通道的电流为40mA 时、我们都需要一个非常强大的电源。

大家好
Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johann、

    DS90LV001的电流消耗与频率没有太大的变化。 请参见图 17 (ICC 与频率间的关系)。 遗憾的是,我无法想象如何降低 DS90LV001的电流消耗。 如果您有多个通道、则可能需要考虑使用 DS90LV804、这是一款每通道电流较低的4通道 LVDS 缓冲器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、
    我仍然需要设置测试设置来查看我们的选项。 我们希望在16倍多站总线上使用 LVDS 缓冲器、总共需要16x12=192个通道。
    DS90LV804每通道所需的电流更少、但遗憾的是它具有集成的输入终端。
    是否有没有 集成的100欧姆电阻器的同类芯片、或者具有更低功耗的芯片?

    此致
    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、大多数四路 LVDS 缓冲器都具有集成端接、不适用于多点布置。 但是、您可能还需要考虑另一个器件 SN65LVDS22。 它是具有较低电流消耗且无终端的双通道。 它具有与您无关的其他多路复用器功能、但您只需选择 S1=1、S0=0即可使其成为一个简单的缓冲器功能。

    此致、
    相位