This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:将低速 USB 器件连接到仅支持全速的 USB 主机

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801191/tusb2036-connect-a-low-speed-usb-device-to-a-usb-host-that-supports-only-full-speed

器件型号:TUSB2036

尊敬的所有人:

我的日本客户对 TUSB2036有疑问。 问题如下:

我需要将低速​​USB 设备连接到仅支持全速的 USB 主机。 是否可以通过在主机和器件之间插入 TUSB2036作为集线器来实现此目的?

我们考虑使用的 USB 主机是具有内置 Renesas RX63N MCU 的 USB 主机控制器。 RX63N 用户手册(硬件) 1208页的注释2指出:" USB 控制器不支持与低速设备通信。" 我认为它仅对应全速​​。

虽然这只是“USB 总线复位”,但它是否会影响正常的 USB 日期传输?

e2e.ti.com/.../RX63N-Group_2C00_-RX631-Group-User_2700_s-Manual_2D00_Hardware_2D00_en.pdf

请帮帮我

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果主机不支持低速、TUSB2036将不起作用