This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:用于电流浪涌保护的 TPS65988 Vbus 肖特基

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800931/tps65988dj-tps65988-vbus-schotttky-for-current-surge-protection

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

你(们)好

     TPS6598x Vbus 输出需要将肖特基二极管连接到 GND。 如果我的 PDO 为20V@5A,我是否可以使用30V@3A 肖特基二极管?

     982 SEPC 推荐 NSR20F30NXT5G。 它是30V/2A 二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    您应该能够使用30V/3A 肖特基二极管。 我建议进行一些测试、以确保它能够满足您的需求。 使用30V/3A 肖特基二极管时、我没有发现任何与 TPS65987D 相关的问题。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

         感谢您的大力支持。