This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电力线通信

Guru**** 2907870 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798250/power-line-communication

主题中讨论的其他器件:AFE031AFE032

您好!

TI 是否提供任何用于 电力线通信(PLC)的 IC? 它可以是 PLC 调制解调器、AFE 收发器、线路驱动器。 请告诉我、您是否支持满足 PLC 这些要求的任何 IC

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    在分立器件方面、我们在此提供适用于 PLC 空间的 AFE/线路驱动器

    http://www.ti.com/product/AFE031  

    http://www.ti.com/product/AFE032

    没有用于 PLC 的单芯片解决方案、但我们有一个基于 FSK 的示例、使用 C2000 MCU 来控制上述 AFE031。 FW 是开源的、因此可以根据需要调整为不同的调制方案。

    应用手册/固件: http://www.ti.com/lit/sprac94c 

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的突破。

    我正在寻找以下3个问题的答案:

    如果我们使用 C200 MCU + AFE031或 AFE032、我们可以通过 PLC 线路为数据信号实现的最大数据速率是多少?

    2.我们正在寻找在高达480V 的交流电压下进行 PLC 通信。 我们能否将此组合(C200+AFE03x)用于高达480V 的交流电压?

    3.您测试此解决方案时的最大交流电压是多少?

    此致、

    Vijetha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    对于 FSK 开放源码示例、这是以200bps 的速率进行通信、但这是 SunSpec 的目标通信标准的产物。  如果消息长度和/或切换时间较短、这可能会更高。  这也不考虑尝试执行任何音调卷积、这在 C2000 MCU DSP/VCU 引擎的情况下是可能的。

    在总线电压方面、 围绕 http://www.ti.com/tool/tida-060001上方的 FW 设计的套件 针对直流总线进行了设置、但可以针对交流总线进行更改。  在最大电压方面、我知道在之前的设计中、AFE031连接到220V 的 EU 交流电源、不确定是否超出这一范围是耦合还是硬性数值。

    我将把这篇文章的论坛更改为室内的模拟部分、因此 AFE031团队可以更密切地为您研究这方面的内容。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的详细信息。 在设计480V 时、我看不到任何主要问题。 我所关心的是速度。 我们要求电力线通信的最大速率为4Mbps。 我不是很确定使用 C2000作为调制解调器是否可以实现这一点。

    此致、
    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijetha、

    AFE031最大 DAC 更新速率为1.5MSPS、因此、遗憾的是、您无法使用 C2000 + AFE03x 解决方案实现4Mbps 数据速率。