This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:IC 损坏

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801147/thvd1550-ic-damage

器件型号:THVD1550

你(们)好,先生  

如果 RS485总线有96个器件且其中一个 RS485 IC 损坏("A 引脚或 B 引脚对地短路"或"A 引脚对 B 引脚短路")

关于其他可行的 RS485器件,TI 是否有解决方案可以使 RS485总线保持工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    如果其中一 个 RS-485节点受到物理损坏、我认为在您摆脱不良 IC 之前、没有一种良好的方法可以保持通信正常工作。 您可以通过应用更好的保护(更高的 ESD 水平/故障电压 IC 或更可靠的外部组件)来防止这种情况的发生。 在 多节点总线上快速降低坏节点也是一项挑战。

    此致、

    Hao