This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:ID 引脚熏蒸

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800846/tusb320-id-pin-fumction

器件型号:TUSB320

您好、Sirs、

很抱歉打扰你  

我们在参考设计中看到 ID 拉高、状态应处于器件模式。  我们希望在上电时有主机模式、

那么、我们如何连接 ID 呢?   

2、CPU USB ID 只有3.3V、如果 ID PU 变为3.3V 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1:ID 未在器件模式(UFP)或主机模式(DFP)下配置 TUSB320。 控制此操作的引脚是端口引脚。 用于 DFP 拉端口到 VDD。 注意:ID 是指示何时连接了 DFP 或 DRP 的输出。

    2、由于 ID 是开漏、因此上拉至3.3V 应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    ID 引脚为开漏输出、需要一个外部上拉电阻器。 取决于 CC1/2连接、它将被驱动为低电平。

    由于 ID 引脚是一个非安全 IO、因此建议将 ID 引脚拉至器件 VDD 电源、以便在 VDD 关闭时最大限度地减少由背驱动器造成的潜在损坏。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    ID 引脚为开漏输出、需要一个外部上拉电阻器。 取决于 CC1/2连接、它将被驱动为低电平。

    由于 ID 引脚是一个非安全 IO、因此建议将 ID 引脚拉至器件 VDD 电源、以便在 VDD 关闭时最大限度地减少由背驱动器造成的潜在损坏。

    谢谢
    David