This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:有关 DS80PCI102可靠性和 SMBus 寄存器的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800955/ds80pci102-question-for-ds80pci102-reliability-and-smbus-register

器件型号:DS80PCI102

各位专业人员、您好!

我的客户对 DS80PCI102有2个问题。

1.从可靠性的角度来看,如果他在 VIN 导通之前输入 SDA/SCL 信号,是否存在问题?

2.每次上电时 SMBus 寄存器是否复位为默认设置?

我很期待收到 您的回复。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)。 SCL/SDA 是集电极开路 IO。 可以将多个器件连接到 SCL/SDA、有些器件可能未加电。 因此、不存在可靠性问题。
    2)。 SMBus 寄存器在每次上电时复位。 有一个内部上电复位可初始化这些寄存器。
    此致、Nasser