This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4420:TCAN1042DEVM 是否可用于 TCAN4420?

Guru**** 2916590 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, TCAN4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801103/tcan4420-can-tcan1042devm-be-used-for-tcan4420

器件型号:TCAN4420
主题中讨论的其他器件:TCAN1042DEVM

团队、

TCAN1042DEVM 是否可用于 TCAN4420?

http://www.ti.com/tool/tcan1042devm

谢谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这些器件具有兼容的引脚排列、因此 TCAN1042 EVM 可用于评估 TCAN4420。 唯一的区别是引脚8的含义(这是一个可在 EVM 上拉高或拉低的逻辑输入)。

    最大