This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130SS 复位用途

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800775/sn75dp130-sn75dp130ss-reset-qusetion

器件型号:SN75DP130

你(们)好

      我使用的是 DP130SS。 系统 VCC 在激活模式下为3.3V。 但系统处于睡眠模式。 VCC 为1.5V

      RSTn 引脚 VIH=0.75,VIL=0.3V UB 规范页7.

      如果 VCC 为1.5V,RSTN 为0.65V,我们认为二极管没有进入复位 状态。

      您能帮助检查 RSTN 将使 VIL 变显的最小 VCC 电源电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    RSTn 上有一个到 VDDD 的内部150k 上拉电阻器、VDDD 来自由 VCC 驱动的内部稳压器。 该稳压器的最小电压为3V。

    如果您在外部驱动 RSTN、建议使用开漏驱动器来保护 RSTN 输入不受大于 VDDD 的输入电压损坏。

    谢谢
    David