This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:它是 USB 2.0接口吗?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800909/tusb9261demo-is-it-usb-2-0-interface

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

尊敬的所有人

   原因 's="" guide.pdf="">,链接:www.ti.com/.../sllu125d.pdf

    我想知道连接了 PC 与 TUSB9261的接口是什么? 是 USB 2.0接口吗? 没有 USB 3.0?

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261使用 USB 3.0接口。