This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于在 GPIO 方案中使用的 PCA9306

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800824/pca9306-about-pca9306-using-in-gpio-scenario

器件型号:PCA9306

尊敬的支持团队:

对于他们在 GPIO 场景中应用 PCA9306、如果他们进行3.3V 至1.8V 单方向转换、则为推挽 式、而不是开漏、请帮助确认:

 1、芯片是否可以支持这种方式?

2.它们能否移除输入和输出端的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    是的、只要是单向的、PCA9306就可以与推挽信号配合使用。 您无需在 PCA9306的输入侧上拉、但在输出端需要上拉。 (该器件仅通过"低"电平、对于"高"电平为高阻抗、从而允许将其上拉至各自的 VCC 电平。)

    此致、
    最大