This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:GUI 应用

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800617/onet1130ec-gui-application

器件型号:ONET1130EC
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好  

我知道一段时间前、它是  ONET1130EC 的 GUI 应用。 是否可以接收到此应用程序的链接?   我们在激活偏置电流过寄存器时遇到问题。  

此致 Dmitri

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、
    不再支持旧 GUI。 请使用最新的 USB2ANY 软件来设置器件。 以下是 EVM 用户指南的链接、其中指定了如何使用此软件:
    www.ti.com/.../snlu245.pdf

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们有 USB2ANY 和用户指南、谢谢。  我们在启用偏置电流方面遇到了问题、但我们今天终于解决了。 我希望使用 GUI、因为它具有更好的可见性。  

    此致、Dmitri