This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15MB200:用于 SGMII 多路复用器的 DS15MB200

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798376/ds15mb200-ds15mb200-used-for-sgmii-multiplexer

器件型号:DS15MB200

我发现2014年的一些旧线程讨论了如何将 DS15MB200用于 SGMII 多路复用器。 我想知道这是否是需要 SGMII MUX 的可接受解决方案。 如果是、有没有参考设计或其他我没有找到的参考设计? 我只是想知道如何正确连接端接等

我还发现其他几个主题提出了类似的问题、这些问题只是给出了有关该主题的错误信息-作为"大师"的回答。 SGMII 是一个以1.25Gbps 运行的2线对接口。 我发现有几篇文章将人们定向到14位 DDR 多路复用器作为答案...或者在人们明确询问 SGMII 时参考 RGMII 规范-这也是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS15MB200可以很好地工作、它能够支持 SGMII 接口。  很抱歉、有些旧帖子不准确。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复此 Lee。

    我希望能找到一些关于它的设计信息。 诚然、我缺少终止知识。 我假设我不能将交流耦合 SGMII 信号连接到此器件中、并且由于是 LVDS、因此需要某种直流终端? 我不知道这是什么(如果需要的话)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用电阻分压器设置电压电平、以在 LVDS 器件的输入端以~ 1.2V 共模电压结束。  DS15MB200包括一个100 Ω 内部差分终端。  

    您还可以在移除电阻器的情况下尝试、 我们在没有 任何输入偏置的情况下成功地连接了该器件的实验交流耦合。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DS15MB200的输入侧、实际连接由驱动器件的电气特性决定。  DS15MB200是一款具有宽输入共模范围的 LVDS 器件。  大多数器件可以直接驱动 DS15MB200、从而简化设计。  在输出端、DS15MB200具有1.2V 共模。  这与 SGMII 接口兼容、因此我认为您也可以直接连接它。  如果您不确定、请公布 SGMII 器件的电气特性、如果需要进行任何调整、我可以帮助您确定。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominic:
    鉴于 Lee 的评论、我相信我们可以解决这个问题。 如有其他问题、请重新打开。
    此致、Nasser