This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:环路滤波电容器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800606/ds15ea101-loop-filter-capacitor

器件型号:DS15EA101

大家好、我们使用 DS15EA101器件在150英尺电缆后捕获8b/10b 差分信号。 我们以800Mbps 的速率运行、在接收高质量数据时遇到一些问题。 我们添加了一个与1uF 环路滤波电容器并联的100K 电阻器。 这一添加使得器件现在能够捕获可靠的数据。 它看起来非常强大。  

问题是、这为什么有用?您是否有任何测试数据以这种方式使用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    首先、我们尚未看到电阻器与1uF 电容器串联或使用电阻器。 因此、未对其进行特性描述、或没有此配置的测试数据。

    1uF 电容器是用于均衡器调整的集成电容器。 该电容器上的电压与均衡化电缆的长度成正比。 这也会设置适应完成时间的 RC 时间常数。 减小该电容器的值、可缩短适应时间。 另一方面、增大该上限值会增加适应时间。

    我相信、通过添加电阻器、您会在环路中添加偏移。 最终结果是、您可以均衡更多或均衡更少-这取决于连接到 AEC+还是 AEC-Side。 要查看添加此电阻器是否可提供更多的均衡或更少的均衡、您可以进行以下实验:
    1)。 按照数据表中的说明操作该器件、并分别测量1uF 电容- AEC+和 AEC-PIN 之间的电压。
    2)。 添加电阻器即可、验证一切正常、然后再次测量 AEC+和 AEC-引脚上的电压。
    在#2处的较高值表示我们正在进行更多均衡、而较低值则表示我们正在进行更少均衡。 通过均衡更多、这意味着我们在您的数据模式的基频处具有更多的增益。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Nasser、我们实际上在添加电阻器"跨接"或与电容并联。
    从上面所说的情况来看、这会略微降低电压、这可能意味着我们正在进行更少的均衡。
    我将使用和不使用电阻器检查电压。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果是这种情况、我希望降低1uF 电容值也会产生相同的效果。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也会尝试这种方法。
    感谢您提供信息