This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:配置为灌电流时如何获得20V 电压

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800580/tusb422-how-to-get-20v-when-configured-as-a-sink

器件型号:TUSB422

您好!

我想使用具有 USB PD 的20V 标准充电器为项目供电。 我想在 PCB 上使用 TUSB422作为 PD 控制器。 我想问、哪些寄存器应设置为在 VBUS 上接收20V 电压(当 TUSB422配置为接收端口时)。  我在文档中找不到任何负责设置它的寄存器(例如、其中一个值:5、12、20V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kryzsiek

    TUSB422是 Type-C 端口控制器(TCPC)、它只是电力输送的物理层。 所有 PD 协议都需要在用作端口管理器并控制 TUSB422的微处理器中实现。

    请查看 TPS6598x 系列、了解有关20V 灌电流支持的信息。

    谢谢
    David