This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:关于 DS110DF1610的数据速率设置问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800297/ds110df1610-about-the-data-rate-setting-problem-of-ds110df1610

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610SIGCONARCHITECT

大家好、

根据 ds110df1610的数据表、客户不确定应该为其分频器设置哪些寄存器。 0x2F 寄存器是标准速率设置还是分频器设置? 当没有标准速率时、所需 PPM 容差的参数 T 的值是多少? 它是否与数据速率有关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请安装 SigconArchitect GUI、然后安装 DS125DF1610配置文件。 在演示模式下运行此 GUI、然后转至高级选项卡。 在高级选项卡下的 CDR 部分中、您可以启用手动模式 来指定 VCO 范围内的数据速率和组分频器设置。 完成此操作后、您可以单击"Write Rate Regs"选项卡、它将向您显示不同寄存器值的内容。 您还可以转到低级页面来检查任何寄存器值。

    此致、Nasser