This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:为 MSP430 VCC 引脚选择 ESD

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799585/esds302-esd-chosen-for-msp430-vcc-pin

器件型号:ESDS302
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

您好!  

我的客户正在使用 MSP430FR2311、发现 VCC 引脚有时会烧坏@μ V 电压过冲3.8V、VCC 引脚的最大值为3.6V。

是否有 ESD 器件可以解决此问题? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试防止 ESD 事件? 还是导致器件损坏的直流事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、摄像机、

    它是一个持续约6ms 的直流事件。 请就此提供帮助? 谢谢。


    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、我相信您将需要诸如齐纳二极管之类的器件。 但是、我不认为3.8V 的脉冲持续6ms 会损坏 MSP430。