This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:在同一总线上的 SN65MLVD206和 SN65MLVD040

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD040, SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800330/sn65mlvd206-sn65mlvd206-and-sn65mlvd040-at-the-same-bus

器件型号:SN65MLVD206
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD040

尊敬的专家:

如果 SN65LMVD206和 SN65MLVD040位于同一总线上、这两个 MLVD 收发器是否存在匹配问题? 我们担心这两个器件是不同的器件、不确定是否会出现通信问题。

此外、对于 SN65MLVD040 RX 模式、我们是否建议使用 type1或 type2?

非常感谢您提前回复。

Joyce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    在同一总线上使用 SN65MLVD206和 SN65MLVD040不应出现任何问题。

    关于 Type-1与 Type-2、这实际上取决于应用、尤其是需要接收器具有失效防护功能的应用。 1类接收器不具有失效防护功能、其输入差分电压阈值约为零(+/- 50mV)。 2类接收器的输入差分电压阈值约为100mV (<50mV 为低电平、>150mV 为高电平)。 因此、如果没有输入差分电压、它们将输出低电平。 通常、1类接收器可最大限度地提高差分噪声容限、适用于更高的信号传输速率、如时钟。 2类接收器用于控制信号和较低的信令速率。

    此致、
    相位