This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:询问 TUSB8044A USB_VBUS 引脚

Guru**** 2547250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800315/tusb8044a-asking-for-the-tusb8044a-usb_vbus-pin

器件型号:TUSB8044A

大家好、

客户正在使用 TUSB8044A、并且想知道 USB_VBUS 引脚上的阈值是多少?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VBUS 的阈值电压是、当 VBUS 介于3V 至4V 之间时、VBUS 比较器将为1。 由于 VBUS 引脚上的分压器、这使得引脚上的阈值电压大约为0.3V。 这不是完全的、因为电阻器和比较器中会有一些容差。

    最棒的
    Gerasimos