This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB941AS-Q1:由 GPIO3独立提供的941-948 CAN 传输级别(高/低)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800406/linux-ds90ub941as-q1-the-941-948-can-transport-level-high-low-by-gpio3-independently

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具/软件:Linux

我的主板是 imx8qxp,数据 pata:mipi DSI --> ssd2858--> 941->948->LCD (1920x720);

在启动时、948上的 GPIO3有时会下拉至0V、而输入 GPIO3至941始终为3.3V;

但是、在屏幕上显示内容(意味着显示打开)后、948上的 GPIO3通常为3.3V;

因此、当没有输入到941的任何内容时、941-948可以由 GPIO3独立传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以。 但在上电阶段、链路可能不稳定、GPIO 传输将在上电阶段停止。 通常、当电源和 DSI 时钟输入稳定时、GPIO 传输将保持稳定。



    此致、
    Steven