This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD-Link:能否使用射频开关在两个 FPD-Link 源之间切换 FPD-Link 接收器的输入?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800269/fpd-link-can-i-use-a-rf-switch-to-switch-the-input-of-a-fpd-link-receiver-between-two-fpd-link-sources

正如标题所示、我希望具有一 个 FPD-Link 接收器和两个 FPD-Link 源。 我想在两个输入之间切换。 我可以使用射频开关来实现这一目的吗? 如果是、射频开关应以何种频率工作? 所需的最小通带频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于此类解决方案、请确保 FC 信号和 BC 信号均可通过此 MUX 进行传输、您可以:
    带通宽度:1MHz ~线路速率 x3
    请评估此多路复用器的总链路损耗和附加抖动。 通常、如果系统电缆较短且 PCLK 较低、则会好得多(裕度较高)。

    Steven