This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关 IIC 的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800058/tusb8041-questions-about-iic

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

尊敬的团队

TUSB8041的 I2C 的频率是否完全可调?

2.如果连接了 EEPROM,最大地址空间是多少?

此致

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lijia、

    TUSB8041仅支持100kHz I2C。 如果您需要400kHz I2C、请使用 TUSB8044A

    表3. TUSB8041寄存器映射描述了 TUSB8041将执行突发读取的存储器空间。