This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:当 SN65HVD485EDR 以3.3V Vcc 运行时、潜在风险

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800153/sn65hvd485e-the-potential-risk-when-sn65hvd485edr-operating-with-3-3v-vcc

器件型号:SN65HVD485E

大家好、

建议的电压源为4.5V 至5.5V。 当 SN65HVD485EDR 以 3.3V 电压运行时、是否存在任何潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    在正常电压下工作的 SN65HVD485E 不会存在可靠性问题。 但是、许多电气特性可能 能够满足 数据表规格、例如 VOD、时序等

    此致、

    Hao