This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:支持200g

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800082/ds280df810-support-200g

器件型号:DS280DF810

您好、先生、

此重定时器(DS280DF810)是否支持200g?

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Driscoll、
    DS280DF810 VCO 范围为20.2Gbps 至28.4Gbps。 对于200g 应用、这意味着 DS280DF810的8个通道可与以25Gbps 运行的每个通道配合使用。
    此致、Nasser