This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:具有较低传输速率的 CLC014替代产品

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799908/lmh0074-clc014-alternative-with-lower-transfer-rate

器件型号:LMH0074

您好!

应用手册 CLC012替代了 LMH0074、但 LMH0074支持>=125Mbps。 我们使用的是 CLC014的80Mbps。 这超出了 LMH0074规格。

是否有任何好的自适应均衡器解决方案来支持80Mbps?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Watanabe-san、

    LMH0074是市场上最低视频速率的均衡器。 您看到125Mbps 典型最小数据速率的原因是这是 SDI 行业中非常流行的速率。 请注意、典型列中有125Mbps、因此我认为器件能够以80Mbps 运行。 此外、您还可以在80Mbps 等低速率下启用旁路。

    此致、Nasser