This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB201:输出波异常

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799014/ds100mb201-output-wave-abnormal

器件型号:DS100MB201

尊敬的所有人:

I connet 1Gbps 输入信号,I confige rate =0,TXIDLEDO/SO =float 或0,SD_th= float,fan out =0,我捕获输入和输出波,发现 波形异常,如果输入端持续高电平或低电平,则输出异常。 输出波形在输入的边缘只有一个波形,连接波形,绿色是输入,黄色是输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否交流耦合了来自发生器或传输器的输入信号?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是,我已经尝试过0.1uf / 0.01uf,波形在耦合电容之前和之后看起来是一样的,并且发生器和发送器都是 CML 逻辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能处于引脚配置中。  您能否附上原理图。

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您在这里的帮助。 该帖子实际上来自我的一位客户、我们离线解决了该问题。 原因是它们没有设置相应的寄存器(0x18、0x26、0x2E、0x35、0x3C、 0x43)更改为0x01。 设置这些寄存器后、问题就消失了。

    左侧的一个问题是、是否有办法避免对芯片进行编程并将其用于默认设置? 如果不是、那么将这些寄存器编程为0x01的功能是什么? (从数据表中可以看出、这些寄存器用于设置输出电压、但您能稍微详细地说明一下吗? 我假设输出电压只需跟随输入、无需额外的帮助)。

    B.R.

    Andonis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andonis:

    默认情况下、此设计上的输出设计不能按预期工作。  要实现适当的输出电平、需要进行备用编程。

    此致、

    Lee