This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:SN75LVPE801 SATA 应用问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799536/sn75lvpe801-sn75lvpe801-sata-application-question

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件:DS80PCI102、 DS125BR111

你(们)好,先生  

我的客户希望 在 SATA 6G 应用中使用 LVPE801。 他想知道我们是否可以按照数据表 图11电路来完成设计?

图24和 图27看起来是相同的、这是否意味着我们可以同时使用 图24 来满足 SATA Express 和 PCI-Express 设计?

图24,我们是否可以知道为什么 在设备端增加470nF? 需要添加330ohm 下拉电阻器?

                                                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于新的 PCIe 设计、我不推荐使用 LVPE801。  我建议改用 DS80PCI102、它包含 Rx 检测功能、可确保在系统加电时实现稳健的 PCIe 配置。  LVPE801适用于 SATA 设计。  在 SATA 应用中、只需要交流耦合输入和输出。  无需外部330欧姆电阻器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于根端口可灵活配置为 英特尔平台上的 PCIe 或 SATA 端口、我们需要支持 PCIe 和 SATA 的转接驱动器。     DS80PC102是否仍然推荐 用于此应用?  

    Jimmy C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、DS80PCI102甚至 DS125BR111都可以支持 SATA 和 PCIe。

    此致、

    Lee