This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:无输出工作

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799316/pcf8574a-no-output-work

器件型号:PCF8574A

大家好、

我正在尝试用标记为 NXP 的旧 PCF8574AP 更换 PCF8574AN 标记为德州仪器(TI)的 PCF8574AP、问题是使用安装了 PCF8574AP 的工作板时、输出(2803+继电器)工作良好、如果我使用新器件进行更换、则无法使用输出。 I2C 地址设置为0x7E。 有什么想法吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tiziano、

    您能否提供 I2C 事务的原理图和波形供我们查看?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路板已使用10年以上、但我仅使用了 NXP 产品、因此我认为这不是 I2Cbus 上的问题、因为 SDA/SCL 非常简单;A0/A1/A2是上拉电阻;P0-P7直接连接到 ULN2803A;INT 未连接。 对于原理图、我必须在存档上搜索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Bobby 的观点、认为查看 I2C 波形和原理图很有帮助、因为通常我们希望这两个器件之间具有同等的功能。 除此之外、您是否知道是否能够正确读取器件? 或者、您是否知道器件是否通过确认(ACK)位响应 I2C 事务?

    此致、
    最大