This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:DS92LV1212A 替代器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799965/sn65lv1224b-ds92lv1212a-alternative-device

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

您好!

DS92LV1212A 处于 EOL 状态。  我们考虑将 SN65LV1224B 用于替代器件。  SN65LV1224B 是否能够替代 DS92LV1212A?

我认为 串行器和解串器器件通常是配对的。 我想知道 DS92LV1212A 和 SN65LV1224B 格式是否相同或兼容。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、您好!

    是的;SN65LV1224B 的功能和格式与 DS92LV1212A 兼容。 在大多数应用中、SN65LV1224B 可替代 DS92LV1212A。 但是、这2个器件并不相同、并且存在一些差异。 有关 详细信息、请参阅应用手册"从 DS92LV1021A/DS92LV1212A 10位串行器/解串器迁移到 SN65LV1023A/SN65LV1224":www.ti.com/.../SLLA435。

    此致、
    相位