This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF LED 配置

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798842/dp83822if-dp83822if-led-configuration

器件型号:DP83822IF

您好!

我将 DP83822IF 用于以太网通信。 我之前使用的是 DP83848、后来根据 TI 论坛的建议切换到了 DP83822、因为我们需要光纤通信。 PCB 的设计方式是一次使用 RJ45或光纤。

现在、我可以通过 RJ45或光纤进行通信、但 LED (绿色和橙色)指示灯未正确显示。 绿色 LED 指示灯始终亮起、橙色 LED 指示灯熄灭。 我需要使橙色 LED 闪烁以指示 Tx/Rx。

请根据我的需要提供配置 LED 的详细信息。

UDHAY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhay、

    DP83822提供灵活的配置来配置 LED。

    您可以在 CRS 引脚上使用硬件搭接或通过0x0025进行寄存器编程。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geet、您好!

    感谢 您的回复。 我使用的是 STM32F207 ST ARM 控制器。 遗憾的是、由于微控制器的限制、我无法访问 PHY IC 的0x0025寄存器。 控制器仅允许0x001F 寄存器地址。 我刚刚成功地在 CRS 引脚上连接了一个硬件搭接电阻器(13K 和2K)。 LED 工作正常、但 LED 发生互换。 通常、链路需要绿色、Rx/Tx 指示需要橙色。 是否可以单独通过自举引脚实现所需的 LED 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表的表13中提供了所有可用选项。

    此致、
    GET